Low Cost Automation – igus Blog Belgien

Category:

Low Cost Automation

Zes voordelen van automatisering voor KMO’s

Kate Meerschaut | 26 January 2023

Hoewel robotica en automatisering veel voordelen hebben voor werknemers, productieprocessen en klanten, worden ze nog steeds kritisch bekeken, vooral door KMO’s. Inbreken in automatisering, vooral voor wie weinig affiniteit heeft met IT, gaat vaak gepaard met hoge investeringen en grote inspanningen. Maar robotfabrikanten richten zich steeds meer op kosteneffectieve alternatieven die zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig […]

Read more...

3 redenen waarom industriële productierobots belangrijk zijn

Kate Meerschaut | 19 May 2022

Industriële robots worden steeds vaker gebruikt in zoveel industrieën, niet meer dan de maakindustrie. Maar waarom zijn deze industriële productierobots belangrijk? En wat is een industriële robot? Wat is een industriële productierobot? Volgens de International Federation of Robotics (IFR) wordt de term “industriële robot” gestandaardiseerd als: “een automatisch gecontroleerde, herprogrammeerbare multifunctionele manipulator, programmeerbaar in drie […]

Read more...

De ReBeL in automatisering: slimme igus cobot voor slechts € 4.970

Kate Meerschaut | 19 May 2022

igus versnelt Low Cost Automation met ‘s werelds eerste cobot plastic versnellingsbak en een digitaal ecosysteem De kern is de plastic versnellingsbak – de ReBeL-cobot is nu beschikbaar voor € 4.970 met een digitaal universum voor low-cost integratie in slechts een paar dagen. (Bron: igus GmbH) Met onmiddellijke ingang biedt igus de ReBeL-servicerobot aan – […]

Read more...

Vertel me meer over igus® dryves

Kate Meerschaut | 23 February 2022

Q & A met Angelos Bitivelias: igus® dryves-expert Vraag: Vertel me over igus® dryves Antwoord: igus® dryves zijn de igus® controllers die we hebben ontwikkeld om klanten te helpen bij het bereiken van een complete oplossing. Ze bestaan ​​voornamelijk uit de igus® D1 dryve, dit is de stappenmotor controller die we hebben, die ook geborstelde […]

Read more...

UV-C robots: de ontsmetter van de toekomst?

Kate Meerschaut | 27 May 2021

Op dit moment staan ​​preventieve hygiënemaatregelen of hygiënemanagement in het bijzonder centraal. Ze spelen een onmisbare rol in openbare voorzieningen zoals hotels, scholen of ziekenhuizen. Desinfectierobots zouden hierbij moeten helpen. Maar hoe veilig is deze nieuwe technologie en is het de moeite waard om robots in te zetten voor openbare instellingen? Tijd om het onderwerp […]

Read more...

Constructie en montage van draadspindelmotoren – de basis

Kate Meerschaut | 20 May 2021

Als bekende fabrikant van technische kunststoffen is igus inmiddels een gevestigde waarde in de engineering wereld. Maar rond deze kernproducten zijn er een enorm aantal randproducten ontwikkeld geweest met intussen meer dan 10.000, XXX verschillende producten. Eén daarvan is de draadspindelmotor. Zoals de naam doet vermoeden, bestaat een draadspindelmotor uit een draadspindel en een motor… […]

Read more...

Corrosiebestendig spindellager

Kate Meerschaut | 4 February 2021

Onze dryspin® SLS lagerblokken Onze spindellagerblokken zijn leverbaar voor schroefdraadmaten 6 – 24 mm. Optioneel met glijlagers of, met hogere dynamiek, kogellagers (BB). Alle lagerblokken, evenals de bijpassende klemringen, zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium. FL: Vast lager met geanodiseerde klemring met rechtse schroefdraad en smeermiddelvrij iglidur® glijlagerLL: Zwevend lager met smeermiddelvrije iglidur® glijlagersLH: optie voor […]

Read more...

Hoe de igus Robot Control aansluiten op uw PC

Kate Meerschaut | 10 December 2020

Bij aanschaf van verschillende robotkinematica is igus Robot Control optioneel verkrijgbaar als schakelkastversie of DIN-railversie en biedt de gebruiker een gemakkelijke instap in de automatisering. De verschillende robotkinematica kunnen snel en eenvoudig via een Ethernet-interface tussen het besturingssysteem en de PC worden aangesloten. In dit artikel leer je hoe je dit doet. Om de robot […]

Read more...

Beademingstoestellen bouwen met igus componenten

Kate Meerschaut | 5 October 2020

In de vroege dagen van Covid-19, onze dagelijkse metgezel vandaag, was er grote onzekerheid. Vooral in de gezondheidszorg waren mensen bang dat er niet genoeg beademingstoestellen waren. Bij igus dachten we toen intensief na over hoe we hier op een kostengevoelige manier ondersteuning konden bieden. Vooral omdat onze smeermiddelvrije hoogwaardige polymeren bij uitstek geschikt zijn […]

Read more...

Wat is Low Cost Automation en hoe krijg ik waar voor mijn geld?

Kate Meerschaut | 29 September 2020

De naam “Low Cost Automation” zegt het eigenlijk allemaal. Dit betekent per definitie “… het maximale voordeel genereren met beperkte middelen. ” Als voorbeeld van random bin picking kan een artikel met behulp van een camera worden gedetecteerd en vervolgens worden vastgegrepen door een 6-assige robot. Als alternatief kan dit artikel echter ook worden vastgegrepen […]

Read more...