Robotica – igus Blog Belgien

Category:

Robotica

Hoe kleine en middelgrote ondernemingen profiteren van betaalbare automatisering

Kate Meerschaut | 19 June 2023

Het zijn explosieve tijden voor de economie: de Coronapandemie, het tekort aan geschoolde werknemers, de inflatie en de energiecrisis eisen hun tol. En dat niet alleen. Tegelijkertijd worden veel industrieën geconfronteerd met nieuwe behoeften van klanten. Het sleutelwoord is massaproductie op maat. Steeds meer consumenten keren zich af van kant-en-klare goederen en raken gewend aan […]

Read more...

Zes voordelen van automatisering voor KMO’s

Kate Meerschaut | 26 January 2023

Hoewel robotica en automatisering veel voordelen hebben voor werknemers, productieprocessen en klanten, worden ze nog steeds kritisch bekeken, vooral door KMO’s. Inbreken in automatisering, vooral voor wie weinig affiniteit heeft met IT, gaat vaak gepaard met hoge investeringen en grote inspanningen. Maar robotfabrikanten richten zich steeds meer op kosteneffectieve alternatieven die zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig […]

Read more...

Popular keywords in the category: Robotica

Wat is de beste oplossing voor uw SCARA-robot?

Kate Meerschaut | 7 July 2022

Wat is een SCARA-robot? Een SCARA is een type industriële robot die steeds populairder wordt voor gebruik in kleine robotassemblagetoepassingen. Er zijn twee afkortingen voor deze robots; “Selective Compliance Articulated Robot Arm” of “Selective Compliance Assembly Robot Arm”. De SCARA bestaat uit twee armgewrichten, onderling verbonden aan de basis, bekend als een parallel-as gezamenlijke lay-out. […]

Read more...

Vertel me meer over igus® dryves

Kate Meerschaut | 23 February 2022

Q & A met Angelos Bitivelias: igus® dryves-expert Vraag: Vertel me over igus® dryves Antwoord: igus® dryves zijn de igus® controllers die we hebben ontwikkeld om klanten te helpen bij het bereiken van een complete oplossing. Ze bestaan ​​voornamelijk uit de igus® D1 dryve, dit is de stappenmotor controller die we hebben, die ook geborstelde […]

Read more...

Hoe de igus Robot Control aansluiten op uw PC

Kate Meerschaut | 10 December 2020

Bij aanschaf van verschillende robotkinematica is igus Robot Control optioneel verkrijgbaar als schakelkastversie of DIN-railversie en biedt de gebruiker een gemakkelijke instap in de automatisering. De verschillende robotkinematica kunnen snel en eenvoudig via een Ethernet-interface tussen het besturingssysteem en de PC worden aangesloten. In dit artikel leer je hoe je dit doet. Om de robot […]

Read more...

Beademingstoestellen bouwen met igus componenten

Kate Meerschaut | 5 October 2020

In de vroege dagen van Covid-19, onze dagelijkse metgezel vandaag, was er grote onzekerheid. Vooral in de gezondheidszorg waren mensen bang dat er niet genoeg beademingstoestellen waren. Bij igus dachten we toen intensief na over hoe we hier op een kostengevoelige manier ondersteuning konden bieden. Vooral omdat onze smeermiddelvrije hoogwaardige polymeren bij uitstek geschikt zijn […]

Read more...

Masker automaten – bespaar kosten met de juiste robots

Kate Meerschaut | 20 August 2020

Vanwege de huidige situatie met het Covid-19-virus zijn beschermende mondmaskers onze dagelijkse metgezel geworden, zowel in de supermarkt als bij een bezoek aan de dokter. Of het nu zelf genaaide of vervaardigde maskers zijn, bijna iedereen heeft minstens één masker voor zijn eigen behoeften. Maar wat kunt u doen als u het masker bent vergeten […]

Read more...